7DE02-0421-03

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch enthält Funktionsbeschreibungen sowie Installations-, Inbetriebnahme- und Konfigurationsanweisungen für das Isolationsfehlersuchgerät Vigilohm IFL12MCN.

Dieses Handbuch ist für Konstrukteure, Schalttafelbauer, Installateure, Systemintegratoren und Wartungstechniker vorgesehen, die mit nicht geerdeten, elektrischen Verteilersystemen vertraut sind, in denen Isolationsüberwachungsgeräte (IMDs) zusammen mit Isolationsfehlersuchgeräten eingesetzt werden.

Im gesamten Handbuch bezieht sich der Begriff „Gerät“ auf IFL12MCN. Im gesamten Handbuch bezieht sich der Begriff „IMD“ auf IM400N.

In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie über entsprechende Kenntnisse zu Isolationsüberwachung und -erkennung verfügen und mit der Anlage und dem Stromnetz, in denen das Gerät installiert wird, vertraut sind.

Das Handbuch enthält keine Anweisungen, wie mithilfe von Energiemanagementsystemen oder -software Gerätedaten integriert werden oder wie eine Gerätekonfiguration durchgeführt wird.

Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter, um zu erfahren, welche zusätzlichen Schulungsmöglichkeiten für Ihre Geräte verfügbar sind.

Sie müssen für Ihr Gerät die aktuellste Firmwareversion nutzen, damit Sie Zugriff auf die neuesten Funktionen haben.

Die aktuellsten Unterlagen zu Ihrem Gerät können Sie unter www.se.com herunterladen.

Zugehörige Dokumente

Dokument Nummer
Kurzanleitung: Isolationsfehlersuchgerät Vigilohm IFL12MCN GDE10315
Inbetriebnahmeanleitung: Isolationsfehlersuchgerät Vigilohm IFL12MCN 7EN02-0422
Vigilohm-Katalog PLSED310020EN
Das IT-Erdungssystem: Eine Lösung zur Verbesserung der Verfügbarkeit von industriellen Stromnetzen – Anwendungsbroschüre PLSED110006EN
Systemerdungen mit NS (die Schaltpläne von NS-Erdungsverbindungen [Neutralleitermodi] – Cahier technique n° 172) CT172
Die IT-Systemerdung (nicht geerdeter Neutralleiter) mit NS (das IT-Schema [mit isoliertem Neutralleiter] der NS-Verbindungen zur Erde – Cahier technique n° 178) CT178

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.