7DE02-0421-03

ION Setup

ION Setup ist ein Gerätekonfigurations- und -verifizierungstool.

ION Setup kommuniziert mit dem Gerät über das Netzwerk und ermöglicht die Grundkonfiguration, die über die MMS vorgenommen werden kann, sowie eine erweiterte Konfiguration, wie z. B. die Firmware-Aktualisierung und andere Merkmale

Die neueste Version und Anweisungen zur Installation und Integration des Tools in Ihr Gerät finden Sie unter ION Setup.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.