7DE02-0421-03

Netzwerkkonfiguration

Sie können die Stromnetzparameter entsprechend der elektrischen Anwendungen konfigurieren, die Sie überwachen wollen.

Sie können die Gerätenetzwerk-Parameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Netzwerk aufrufen.

Die Netzwerkparameter lauten:

  • Anwendung

  • Filterungszeit

  • Frequenz

  • Adapter (V)

  • Kanalname

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.