7DE02-0421-03

Konformitätsanforderungen der Sicherheitsnormen

Einführung

Das Gerät ist nach IEC 61508: 2010 (Funktionssicherheitsstandard) und IEC 61557-15: 2014 (basierend auf IEC 61508, speziell für IT-Systeme mit IMD- und IFL-Geräten) SIL 2- und SIL 1-zertifiziert.

Klassifizierung der Sicherheitsfunktionen:

Funktion SIL

RLW (Fernwarnung Standort)

Wird mit einem Relaisausgang verwendet

SIL 1

RLW (Fernwarnung Standort)

Wird mit einem Relais- und Modbus-Ausgang verwendet

SIL 2

Die folgenden Modell- und Handelsbezeichnungen sind zertifiziert:

Modell Handelsbezeichnung
IFL12MCN IMDIFL12MCN

Geltungsbereich

Die Zertifizierung des Geräts und des entsprechenden Zubehörs (Spannungsadapter) ist gültig, wenn Installation und Verdrahtung des Systems mit der jeweiligen Beschreibung übereinstimmen.

Produkteinrichtung

Um die Konformität mit den Anforderungen der Funktionssicherheitsstandards zu gewährleisten, muss das Gerät mithilfe der nachstehenden Parameter konfiguriert werden. Der Zugriff auf diese Parameter erfolgt durch Auswahl von Menü > Einstellungen > E/A-Konfig:

Parameter Beschreibung Wert
Isol. Al. Relais Isolationsalarmrelais Ausfallsicher
Fehler rel. best. Auslösung von Relais beim Quittieren von Alarmen zulassen AUS
Test m. Relais Relais bei manuellem Autotest ein- und ausschalten AUS

Ausführliche Informationen zu diesen Parametern finden Sie unter E/A-Konfiguration.

Stellen Sie den folgenden Registerwert über die Modbus-Benutzeroberfläche ein:

Einstellungen

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
1102 44E 1103 44F R Uint16 Produktalarmstatus
  • Bit 1...12 – Kanalstatus für Kanal 1 bis 12 (jeweils)

    Dieses Bit ist für den entsprechenden Kanal für jeden der folgenden Zustände eingestellt:

    • Aktiver Alarm

    • Alarm quittiert

    • Ringkernwandler-Trennung

    • Erste Messung

    • Kanalfehler

  • Bit 13 – Netzfehler

    Dieses Bit ist für die folgenden Zustände eingestellt:

    • Spannungssignal nicht verfügbar

    • Ringkernwandler-Trennung

    • Kein Ringkernwandler

  • Bit 14 – Produktfehler

    Dieses Bit ist für den Produktfehler-Zustand eingestellt.

1103 44F 1104 450 R Uint16 Ergänzung zum Produktalarmstatus
1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF Statuszähler

Ausführliche Informationen zu diesen Registern finden Sie unter Modbus-Register-Tabelle.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.