7DE02-0421-03

Bildschirm „Tendenz“

Sie können die Tendenzen anzeigen, indem Sie zu Menü > Tendenz navigieren.

Nachstehend ein Beispiel für die Tendenzseite „Letzter Tag“:

1 Die Nummer des Kanals, dessen Tendenzinformationen angezeigt werden
2 Aufwärts- und Abwärtspfeile: Zur Anzeige der Tendenzen von anderen Kanälen
3 Gemessener Wert des Isolationswiderstands
4 Rechtspfeil: Zur Anzeige der Tendenzseiten. Diese Seiten umfassen „Letzte Stunde“, „Letzter Tag“, „Letzte Woche“, „Letzter Monat“ und „Letztes Jahr“.
5 Vorhandener Isolationsalarm-Ansprechwert
6 Vertikale gepunktete Linie: Zeigt eine Spannungsunterbrechung an (von unbestimmter Dauer)
7 Rechteckiger Bereich: Zeigt an, dass die Kanäle nicht in Betrieb genommen wurden
HINWEIS:

Bei den folgenden Bedingungen wird der gemessene Wert des Isolationswiderstands als 250 kΩ dargestellt:

  • Ringkernwandler-Trennung

  • Peilsignal nicht verfügbar

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.