7DE02-0421-03

Statusbildschirme

Überblick

Der Bildschirm „Überblick“ ist der Standardbildschirm. Auf diesem Bildschirm werden nicht in Betrieb genommene Kanäle, in Betrieb genommene Kanäle und der Isolationsstatus der in Betrieb genommenen Kanäle angezeigt.

Ein Beispiel für alle 12 in Betrieb genommenen Kanäle sieht folgendermaßen aus:

Ein Beispiel für 12 in Betrieb genommene Kanäle und 3 Kanäle (Kanalnummer: 2, 6 und 10), die einen Isolationsalarm anzeigen, sieht folgendermaßen aus:

Ein Beispiel für 12 in Betrieb genommene Kanäle und 3 Kanäle (Kanalnummer: 2, 6 und 10), die einen quittierten Isolationsalarm anzeigen, sieht folgendermaßen aus:

Isolationswiderstand-Messwert (R)

Das Gerät zeigt den Isolationswiderstand-Messwert für jeden einzelnen Kanal an. Ein Beispielmesswert von Kanal 4 sieht folgendermaßen aus:

Impedanz-Messwert (Z)

Das Gerät zeigt den Impedanz-Messwert für jeden einzelnen Kanal an. Ein Beispielmesswert von Kanal 4 sieht folgendermaßen aus:

Isolationsalarm erkannt: Isolationsfehler

Das Gerät zeigt den Isolationsfehler-Bildschirm an, wenn der Isolationswert unter den Isolationsalarm-Ansprechwert fällt. Ein Beispiel für einen Isolationsalarm von Kanal 4 sieht folgendermaßen aus:

Es gibt zwei mögliche Szenarien:

  • Quittieren Sie den Isolationsalarm, indem Sie die Taste drücken.

  • Wenn Sie den Isolationsalarm nicht quittieren und die Netzisolation zu einem Wert über dem Isolationsalarm-Ansprechwert zurückkehrt, wird auf dem Bildschirm ein transienter Fehler angezeigt.

Isolationsalarm quittiert

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie den Isolationsalarm quittiert haben. Ein Beispiel für einen quittierten Isolationsalarm von Kanal 4 sieht folgendermaßen aus:

Transienter Fehler

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn ein transienter Fehler auftritt. Ein Beispiel für einen transienten Alarm von Kanal 4 sieht folgendermaßen aus:

Quittieren Sie den transienten Fehler, indem Sie die Taste drücken.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.