7DE02-0421-03

Automatische Inbetriebnahme

  1. Das Gerät zeigt beim ersten Einschalten oder bei einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen die Meldung Ringkernwandler erkannt mit einem Prozent-Fortschrittsbalken an.
    HINWEIS: Das Gerät führt beim ersten Einschalten oder bei einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen eine automatische Inbetriebnahme durch.
    • Wenn ein Ringkernwandler erfasst wird, erscheint der Bildschirm Inbetriebnahme. Auf diesem Bildschirm wird der Status der Inbetriebnahme angezeigt. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den verschiedenen Anzeigen des Inbetriebnahmerasters.

      MMS-Anzeige Informationen
      In Betrieb genommener Kanal 4
      Nicht in Betrieb genommener Kanal 4
      In Betrieb genommener Kanal 4 mit Isolationsfehler
      HINWEIS: Kanal 4 dient hier als Beispiel. Die Anzeigen gelten für alle 12 Kanäle.
      HINWEIS: Wenn Sie einen Ringkernwandler angeschlossen haben, der nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört, dann sollte das Gerät manuell in Betrieb genommen werden. Siehe Manuelle Inbetriebnahme. Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.

    • Wenn kein Ringkernwandler erfasst wird, erscheint die Meldung Kein Ringkernwandler. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

      • Prüfen Sie, ob der Ringkernwandler ordnungsgemäß angeschlossen ist, und navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Autom.. Das Gerät führt die automatische Inbetriebnahme durch.

      • Der angeschlossene Ringkernwandler gehört nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern. Das Gerät sollte manuell in Betrieb genommen werden. Siehe Manuelle Inbetriebnahme.

      HINWEIS: Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.

  2. Sie können die Verdrahtung des Netzes überprüfen. Informationen zur Überprüfung finden Sie unter Verdrahtung prüfen. Wenn Sie keine Überprüfung durchführen wollen, ignorieren Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Drücken Sie auf die Taste , um den Inbetriebnahmemodus zu beenden.
    HINWEIS: Das Gerät beendet den Inbetriebnahmemodus automatisch nach einer Stunde, wenn dieser nicht manuell beendet wird.
    Auf dem Gerät wird der Bildschirm Überblick und ein blinkendes Uhrsymbol als Hinweis angezeigt, dass das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden müssen.
    HINWEIS: Wenn Sie einen neuen Ringkernwandler angeschlossen oder einen Ringkernwandler ersetzt haben, navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Autom.. Das Gerät führt die automatische Inbetriebnahme durch.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.