7DE02-0421-03

Manuelle Inbetriebnahme

Das Gerät muss manuell in Betrieb genommen werden, wenn der angeschlossene Ringkernwandler nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört.

HINWEIS: Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.
  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Manuell.
    Der Bildschirm Manuell wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
  2. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

    • Um Kanal 1 in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste .

    • Um andere Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste , um zum gewünschten Kanal zu navigieren. Drücken Sie anschließend auf die Taste .

    • Um alle Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie zuerst auf die Taste und dann auf die Taste .

    Der Bildschirm Ringkernwandler-Drehungen wird angezeigt.

  3. Stellen Sie die Ringkernwandler-Drehungen ein (zulässige Werte: 300 bis 3000) und drücken Sie auf die Taste . Das Verfahren zum Einstellen der Ringkernwandler-Drehungen finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

    • Bei einem gültigen Drehungsverhältnis erscheint die Meldung Gespeichert.

    • Bei einem ungültigen Drehungsverhältnis erscheint die Meldung Fehler. Wählen Sie das richtige Drehungsverhältnis aus.

  4. Drücken Sie auf die Taste Esc.
    Der Bildschirm Manuell wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
  5. Führen Sie und für die anderen, nicht in Betrieb genommenen Kanäle aus.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.