7DE02-0421-03

IM400N-Konfiguration

Sie müssen die IM400N-Konfiguration ausführen, damit das Gerät wie erwartet funktioniert.

Nehmen Sie die folgenden Netzwerkeinstellungen am IM400N vor, um die Kompatibilität mit dem Gerät zu ermöglichen:

HINWEIS: Sie müssen diese Einstellungen erneut vornehmen, wenn Sie für das IM400N eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchführen.

  1. Wählen Sie Menü > Einstellungen > Netzwerk aus.
  2. Legen Sie die Werte für die folgenden Netzwerkparameter fest und speichern Sie die Einstellungen:
    Parameter Wert
    Anwendung Stromkr. oder Steuerkreis
    Fehlersuche IFL12
    Adapter (V) Keine oder PHT1000
    HINWEIS: Weitere Informationen zum Ändern von Parametern finden Sie im IM400N-Benutzerhandbuch.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.