7DE02-0421-03

Kanalname ändern

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Netzwerk > Kanalname.
    Der Bildschirm KANALNAME wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
  2. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

    • Um die Bezeichnung für Kanal 1 zu ändern, drücken Sie auf die Taste .

    • Um die Bezeichnung für einen der anderen Kanäle zu ändern, drücken Sie auf die Taste , um zum gewünschten Kanal zu navigieren. Drücken Sie anschließend auf die Taste .

    • Um die Bezeichnung für alle Kanäle zu ändern, drücken Sie auf die Taste und dann auf die Taste .

    Der Bildschirm KANALNAME wird mit der Standardbezeichnung KANAL – 1 und dem hervorgehobenen Zeichen K angezeigt.

  3. Drücken Sie auf die Taste .

    Der Bildschirm KANALNAME wird angezeigt. Die Standardbezeichnung ist gelöscht und der Bildschirm ist leer.

    • Anweisungen zum Löschen des Kanalnamens finden Sie unter Kanalname löschen.

    • Um den Kanalnamen zu ändern, drücken Sie auf die Taste .

      Der Bildschirm KANALNAME wird angezeigt und das hervorgehobene Zeichen ist ein Leerzeichen.

      Verwenden Sie die Taste , um zum gewünschten Zeichen zu navigieren.

      HINWEIS: Bei jedem Drücken der Taste wechseln die Zeichen in der folgenden Sequenz durch:
      1. A bis Z

      2. a bis z

      3. 0 bis 9

      4. Sonderzeichen (Minus (-), Schrägstrich (/), Prozent (%), Punkt (.), [Leerzeichen])

  4. Drücken Sie auf die Taste , um zum nächsten Zeichen zu navigieren.
  5. Führen Sie aus, um das ausgewählte Zeichen zu aktualisieren.
  6. Führen Sie für weitere Zeichen und aus.
  7. Drücken Sie auf die Taste , um den Kanalnamen zu bestätigen.
    Die Meldung Gespeichert erscheint.
  8. Drücken Sie auf die Taste Esc.
    Der Bildschirm KANALNAME wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
  9. Führen Sie bis aus, um die anderen Kanalnamen zu ändern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.