7IT02-0421-03

allarme isolamento (Allarme isol.)

È possibile configurare i valori soglia in base al livello di isolamento dell'applicazione che si sta monitorando.

I valori consentiti per questo parametro sono compresi tra 0,2 kΩ e 200 kΩ. Il valore predefinito è 10 kΩ. Questo valore può essere configurato per 12 canali singolarmente o insieme.

All'accensione del dispositivo, esso recupera gli ultimi valori soglia allarme isolamento registrati.

Un allarme isolamento viene cancellato quando il livello di isolamento supera il 20% della soglia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.