7IT02-0421-03

Installazione e cablaggio del prodotto

Relè

Il dispositivo offre un'opzione di configurazione per la conformità alle norme in materia di sicurezza e applicazione. Il relè allarme isolamento utilizzato come attuatore fornisce una funzione di sicurezza globale.

È possibile attivare questa funzione attraverso un'impostazione del relè: Menu > Regolazioni > Config I/O > Relè all. isol.

L'uscita del relè allarme isolamento viene utilizzata per segnalare al PLC un guasto dell'isolamento in un gruppo di 12 canali. Utilizzando più dispositivi nello stesso sistema, è possibile individuare il gruppo difettoso di 12 canali.

PLC

Per consentire al sistema di rilevare tutti gli stati del prodotto, collegare il dispositivo a un PLC o dispositivo equivalente. Affinché il PLC copra lo stato di tutti i prodotti, è necessario implementare la configurazione seguente:

Armadio

Relè allarme isolamento

Funzionamento normale Nessun guasto isolamento Chiuso
Allarme isolamento Aperto
Prodotto non funzionante Chiuso

L'uscita dell'allarme Modbus consente di segnalare al PLC un guasto dell'isolamento in un canale qualsiasi.

Il PLC deve verificare ogni secondo che il registro del contatore stati (1105) registri il nuovo valore. I nuovi valori del registro del contatore stati (1105) indicano che la comunicazione è attiva e che il sistema sta funzionando come previsto. Se il valore non viene modificato, il PLC deve segnalare un guasto isolamento. I rispettivi bit del registro del Modbus di localizzazione (1103) e il registro del Modbus di localizzazione complementare (1104) devono completarsi a vicenda. In caso contrario, il PLC deve segnalare un guasto isolamento.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.