7IT02-0421-03

Filtraggio

È possibile configurare il parametro di filtraggio in base all'applicazione monitorata.

Questo parametro è utilizzato per livellare i valori delle misurazioni dell'isolamento che dipendono sempre dall'apparecchiatura che funziona sull'applicazione. I criteri sono i seguenti:

  • numero di carichi

  • tipo di carichi

  • dimensioni del sistema (capacità degli effetti)

  • commutazione del carico

Il dispositivo è progettato per fornire una misurazione accurata della resistenza dell'isolamento e della capacità su sistemi fortemente disturbati con dispositivi di potenza elettronici.Questa funzione migliora la stabilità della misurazione per evitare la fluttuazione del display e l'allarme isolamento transitorio non desiderato.. Il tempo di risposta associato a questa funzione di filtraggio non influenza il sistema di potenza senza messa a terra. Per questo parametro sono disponibili tre valori:

Valore Tempo di risposta Uso consigliato
5 sec. 5 secondi

Utilizzo nella modalità di manutenzione.

Diagnostica la variazione rapida della resistenza di isolamento e della capacità di dispersione.

Utilizzare nei casi seguenti:

  • rilevamento di brevi guasti isolamento transitori.

  • durante la localizzazione manuale di guasti isolamento mediante l'apertura degli interruttori.

40sec. (predefinito) 40 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni tipiche.

400 sec. 400 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni molto disturbate e/o installazioni con capacità di dispersione elevata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.