7IT02-0421-03

Avviso

FCC

Il presente apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di classe A, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono designati per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in caso di utilizzo dell'apparecchio in un ambiente commerciale. L'apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato conformemente al manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. L'utilizzo dell'apparecchio in un'area residenziale può verosimilmente provocare interferenze dannose; in tal caso, l'utente è tenuto a correggere le interferenze a proprie spese.

Si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da Schneider Electric potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo digitale è conforme alla norma CAN ICES-3 (A) /NMB-3(A).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.