7IT02-0421-03

Power SCADA Operation

EcoStruxure Power SCADA Operation è una soluzione completa di monitoraggio e controllo in tempo reale per operazioni in impianti di grandi dimensioni e infrastrutture critiche.

Comunica con il dispositivo dell'utente per l'acquisizione di dati e il controllo in tempo reale. Power SCADA Operation può essere utilizzato per le applicazioni seguenti:

  • supervisione del sistema;

  • tendenze in tempo reale e storiche, cronologia eventi;

  • allarmi personalizzati basati su PC.

Consultare la guida online EcoStruxure Power SCADA Operation per le istruzioni su come aggiungere il dispositivo al sistema per la raccolta e l'analisi dei dati.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.