7PT02-0421-03

Comissionamento

O dispositivo deve ser comissionado para que possa detectar toroides e identificar a falha de isolação nos respectivos toroides.

O comissionamento é obrigatório ao:

  • Instalar um novo dispositivo

  • Instalar um ou mais toroides em um dispositivo instalado

  • Remover um ou mais toroides de um dispositivo instalado

  • Substituir o toroide por um de outro tipo. (Exemplo: substituir o tipo TA30 pelo tipo PA50).

  • Substituir o dispositivo

O comissionamento não é necessário quando você reconecta ou substitui um toroide por outro do mesmo tipo.

O dispositivo oferece os seguintes modos de comissionamento:

  • Automático

  • Manual

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.