7PT02-0421-03

Exemplo de aplicação: Localizando o alarme de isolação com IMD, onde o dispositivo e o IMD são conectados a uma rede externa

Você pode usar o dispositivo para localizar o alarme de isolação de um sistema de energia não aterrado com IMD conectado a uma rede externa.

O IMD é acionado pelo sistema de energia não aterrado que ele monitora. O IMD é conectado ao neutro (ou a uma fase) e ao aterramento. O dispositivo é conectado aos toroides. Os toroides são conectados aos canais do sistema.

O IMD monitora a isolação do sistema. O dispositivo localiza o canal em que a falha de isolação ocorre. A saída do alarme de isolação do IMD e a saída do alarme do dispositivo são conectadas a uma entrada disponível em um dispositivo conectado em rede (Medidor de energia ou PLC, por exemplo). O dispositivo conectado em rede é conectado a um supervisor por meio de uma rede de comunicação.

NOTA: Neste exemplo, somente as informações de falha estão disponíveis para o supervisor.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.