7PT02-0421-03

Comissionamento para conformidade com padrões de segurança funcional

Introdução

Em uma instalação em conformidade com os Padrões de Segurança Funcional, você deve testar a configuração completa do sistema e do dispositivo antes da implantação da instalação.

Processo de comissionamento

Estágio Descrição
1

Validar o cabeamento do dispositivo segundo a descrição na seção de instalação e cabeamento do produto. Consulte Instalação e cabeamento do produto.

2

Validar as configurações do dispositivo segundo a descrição de configuração do produto. Consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança.

Usando o protocolo Modbus/98 para realizar o comissionamento

O protocolo de comunicação do dispositivo está em conformidade com os requisitos do IEC60730-1:Anexo H (Classe B de SW). Usar esse protocolo de comunicação no lugar da interface Modbus padrão fornece canal de segurança funcional entre o dispositivo e o sistema.

Você pode confirmar a configuração do dispositivo e o procedimento de comissionamento (Teste de detecção de falhas de isolação e monitorização de isolação) verificando se os valores definidos no dispositivo são os esperados (função de gravação do Modbus/98) e se os valores lidos no dispositivo são confiáveis (de acordo com os padrões IEC 60730-1 Anexo H da Classe B).

O protocolo é um complemento ao protocolo Modbus padrão (conforme definido no Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide v1.02 do Modbus.org) usando um código de função personalizado: 98 (0x62). Consulte o documento dedicado do protocolo Modbus/98 para obter uma descrição detalhada do guia de implementação e protocolo do driver mestre.

O protocolo conta com um mecanismo de sessão para incluir a comunicação em uma estrutura segura, como a seguir:

Várias operações de leitura/gravação do Modbus/98 podem acontecer durante uma sessão ativa, mas é obrigatório encerrar a sessão no final de uma determinada sequência.

NOTA: O mestre no sistema deve confirmar que as sessões foram encerradas. Um tempo limite definido durante a sequência da sessão aberta permite que você encerre automaticamente uma sessão após um tempo determinado.

O uso desse protocolo fornece os seguintes recursos:

  • Integridade de dados: A integridade dos dados transmitidos e processados pelo dispositivo nas falhas de sistema e dispositivo com o uso de mecanismos dedicados de gerenciamento de erros incorporados ao protocolo.

  • Sincronização de comunicação: As transmissões são sequenciais e ocorrem dentro de uma janela de tempo válida.

  • Link seguro: Os dispositivos mestre e escravo identificam as duas extremidades da sessão de comunicação ativa usando tokens exclusivos que são reinicializados a cada sessão.

Você pode usar ambos os protocolos (padrão e /98) ao mesmo tempo no dispositivo. Porém, para cumprir com todos os requisitos dos padrões de segurança funcional, o sistema que integra o dispositivo deve seguir esta sequência de configuração (usando o protocolo Modbus/98):

Parâmetro Endereço Registrador Valor Comentário
dec hex dec hex
Bloquear Modbus padrão 754 2F2 755 2F3 1 (LIGADO Função de leitura ainda ativa
Bloquear HMI com senha 3014 BC6 3015 BC7 0000...9999 Definir senha
3015 BC7 3016 BC8 1 Ativar proteção por senha
NOTA: Os parâmetros listados são armazenados em memória não volátil e, portanto, persistem em um ciclo de energia.

O dispositivo não pode confirmar se os dados recebidos estão corretos e se podem ser aplicados ao sistema. Ele pode apenas confirmar a integridade dos dados recebidos.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.