7PT02-0421-03

Tela do display do registro de falhas de isolação

Você pode exibir os detalhes de um evento de falha de isolação navegando até Menu > Registro.

As linhas da tabela abaixo são classificadas. Verifique a classificação das linhas antes de fazer quaisquer alterações.
1 Valor da falha de isolação gravada
2 Tipo de falha gravada:

Falha de isolação

NOTA: Somente a falha de isolação é gravada como registro principal.

3 Data e hora em que a falha apareceu
NOTA: Essas informações são armazenadas como registro principal.
4

Data e hora em que a falha desapareceu devido a qualquer um dos seguintes eventos:

  • Reconhecimento da falha de isolação

  • Falha transitória

  • Falha de energia enquanto o alarme está ativo.

  • Desconexão do toroide enquanto o alarme está ativo.

  • Sinal de tensão indisponível enquanto o alarme está ativo.

  • Erro de produto ou canal enquanto o alarme está ativo.

  • Comissionamento automático iniciado enquanto o alarme está ativo.

NOTA: Essas informações são armazenadas como registro secundário.

5 Número do evento exibido
6 Número total de eventos gravados
7 Nome do canal, onde o registro é gravado
8 Número do canal, onde o registro é gravado
9 Setas para cima e para baixo: Use para exibir eventos gravados

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.