7PT02-0421-03

Reconhecimento de relé do alarme de isolação (Reco. relé alar.)

Você pode definir o reconhecimento do relé de alarme de isolação de acordo com o uso de cargas conectadas ao relé.

Quando os relés são conectados a cargas (por exemplo, buzinas ou faróis), é recomendável desligar os dispositivos de sinalização externa antes que o nível de isolação volte para um nível acima dos limiares da configuração. Isso pode ser feito pressionando o botão de reconhecimento ainda no estado do alarme de isolação.

Em determinadas configurações de sistema, é necessário evitar esse tipo de reconhecimento e acionar novamente os relés apenas quando o nível de isolação aumentar acima dos limiares de configuração. Isso é feito com a alteração do parâmetro correspondente.

Os valores permitidos para esse parâmetro são LIGADO e DESLIGADO. O valor padrão é LIGADO.

Para definir o reconhecimento do relé de alarme para LIGADO, selecione Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. > LIGADO.

Para definir o reconhecimento do relé de alarme como DESLIGADO, selecione Menu > Configurações > Config. E/S > Reco. relé alar. > DESLIGADO.

Quando o dispositivo detecta uma falha de isolação, o relé do alarme de isolação é acionado.

  • Quando o valor é definido para LIGADO e, no reconhecimento do alarme, o relé retorna à sua posição inicial.

  • Quando o valor é definido para DESLIGADO e, no reconhecimento do alarme, o relé não retorna à sua posição inicial.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.