7PT02-0421-03

Aviso

FCC

Este equipamento foi testado e declarado compatível com os limites de um dispositivo digital de Classe A de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados para proporcionar uma proteção razoável contra a interferência nociva durante a operação do equipamento em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, caso não seja instalado e usado de acordo com o Manual de Instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial e, nesse caso, o usuário deverá corrigir a interferência arcando com os custos relacionados.

O usuário é avisado que quaisquer mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela Schneider Electric podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este aparelho digital está em conformidade com o CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.