7PT02-0421-03

Tendências

O dispositivo grava e exibe a média da isolação do sistema na forma de curvas. O dispositivo exibe curvas de acordo com as seguintes durações:

  • última hora (1 ponto a cada 2 minutos)

  • último dia (1 ponto por hora)

  • última semana (1 ponto por dia)

  • último mês (1 ponto por dia)

  • último ano (1 ponto por mês)

A escala do gráfico se ajusta automaticamente para que os dados mostrados otimizem a precisão do display.

As curvas mostram uma tendência geral de como a isolação do sistema evolui com o tempo. Elas são calculadas de médias relacionadas às durações mais curtas ou longas, dependendo dos gráficos. Sendo assim, os gráficos podem não mostrar falhas de isolação transitória quando são suavizados com o tempo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.