7RU02-0421-03

Дата/время

Дата и время должны устанавливаться:

  • При первом включении.

  • При каждом сбросе до заводских настроек.

  • При каждом отключении электропитания.

  • При переходе с летнего времени на зимнее и наоборот.

При отключении вспомогательного источника питания устройство запоминает дату и время перед отключением. Устройство использует параметры даты и времени при регистрации событий пробоя изоляции в системе. Дата отображается в формате: дд/мм/гггг. Время отображается в 24-часовом формате: чч/мм.

После ввода в эксплуатацию пиктограмма часов мигает на экране Сводные данные, указывая на необходимость установки часов. Для установки даты и времени см. раздел Изменение параметров при помощи дисплея.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.