7RU02-0421-03

Дата и время (в формате TI081)

Для обмена данными о дате и времени по протоколу Modbus используется следующая структура данных.

Дата/время кодируются 8 байтами:

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 Слово
0 0 0 0 0 0 0 0 R4 ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА Слово 1
0 0 0 0 M M M M ДН ДН ДН D D D D D Слово 2
ЛВ 0 0 Ч Ч Ч Ч Ч iV 0 мин мин мин мин мин мин Слово 3
мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс мс Слово 4
  • R4: Зарезервированный бит (зарезервировано МЭК870-5-4), установлен на 0

  • Y - год

    • 1 байт

    • Значение 0...127 (1/1/2000 до 31/12/2127)

  • М - месяц

    • 1 байт

    • Значение 1...12

  • Д - день

    • 1 байт

    • Значение 1...31

  • Ч - час

    • 1 байт

    • Значение 0...23

  • мин - минуты

    • 1 байт

    • Значение 0...59

  • мс - миллисекунды

    • 2 байт

    • Значение 0...59999

Следующие поля включены в стандарт CP56Time2a и считаются не обязательными:

  • ДН - день недели

    • Если не используется, то значение 0 (1 = воскресенье, 2 = понедельник ...)

    • Значение 1...7

  • ЛВ - летнее время

    • Если не используется, то значение 0 (0 = стандартное время, 1 = летнее время)

    • Значение 0...1

  • iV - действительность информации, содержащейся в структуре данных

    • Если не используется, то значение 0 (0 = действительно, 1 = не действительно или не синхронизировано в системе)

    • Значение 0...1

Информация кодируется в двоичной форме.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.