7RU02-0421-03

Влияние емкости утечки и частотных помех на точность измерений R

Емкость утечки (С) создает для сигнала измерения путь утечки и снижает уровень полезного сигнала, проходящего через сопротивление изоляции (R).

Прибор контроля изоляции IMD осуществляет инжекцию мультичастотного измерительного сигнала с низкими частотами и включает высокопроизводительные алгоритмы интеграции. Это делает устройство совместимым с крупными электрическими системами, имеющими высокое значение емкости утечки, и обеспечивает его работу вне диапазона частотных помех. Так как устройство совместимо с IMD, устройство работает корректно даже при воздействии емкости утечки и частотных помех.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.