7RU02-0421-03

Пример применения: Поиск пробоя изоляции при помощи прибора контроля изоляции IMD, когда устройство и IMD подключены к сети связи

Вы можете использовать устройство для поиска пробоя изоляции незаземленной электрической системы с прибором IMD, подключенным к сети связи.

Питание IMD осуществляется от контролируемой им незаземленной электрической системы. Прибор IMD подключен к нейтрали (или к одной фазе) и заземлению. Устройство подключено к тороидам. Тороиды подключены к каналам системы.

Прибор IMD осуществляет контроль изоляции системы. Устройство определяет канал, где произошел пробой изоляции. Прибор IMD и устройство подключены к устройству наблюдения по сети связи Modbus. Данная конфигурация поддерживает следующие действия на уровне устройства наблюдения:

  • Отображение:

    • Статус устройства

    • Сигнал о пробое изоляции по всем каналам (активный и подтвержденный)

    • Сведения о 240 последних событиях с метками времени

    • Значения сопротивления R и емкости C для создания таблиц или кривых для наблюдения за изменением этих значений за различные временные периоды

  • Удаленное конфигурирование устройства: возможность удаленного доступа ко всем параметрам

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.