7RU02-0421-03

ION Setup

ION Setup – это средство для конфигурирования и проверки устройства.

ION Setup осуществляет связь с устройством по сети и обеспечивает возможность как базовой настройки устройства, которую можно также выполнить при помощи человеко-машинного интерфейса устройства, так и расширенной настройки, например, обновление микропрограммного обеспечения и другие функции.

См. ION Setup для загрузки последней версии и инструкций по установке данного средства и добавлению своего устройства.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.