7RU02-0421-03

Адаптер напряжения (В. Адаптер)

Для контроля незаземленных электрических систем с номинальным напряжением выше 480 В перем. тока / пост. тока можно использовать адаптер напряжения.

Для данного параметра доступны два значения:

Значение Рекомендуемое применение
Нет (по умолчанию) Используется, если номинальное напряжение незаземленной электрической системы ≤ 480 В перем. тока / пост. тока.
VA1T Используется, если номинальное напряжение незаземленной электрической системы > 480 В перем. тока / пост. тока и ≤ 1000 В перем. тока / пост. тока.

Дополнительные сведения об адаптерах напряжения см. в Дополнительное оборудование.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.