7RU02-0421-03

Соответствие требованиям стандартов безопасности

Введение

Устройство имеет уровень полноты безопасности SIL 2 и SIL 1 и сертифицировано в соответствии со стандартом МЭК 61508: 2010 (стандарт в отношении функциональной безопасности) и МЭК 61557-15: 2014 (основан на МЭК 61508, применяется к ИТ-системам, в которых используются устройства контроля изоляции и устройства для поиска пробоев изоляции).

Классификация функций безопасности:

Функция Уровень полноты безопасности

RLW (удаленное предупреждение о местоположении)

Используется с релейным выходом

Уровень полноты безопасности SIL 1

RLW (удаленное предупреждение о местоположении)

Используется с релейным выходом и выходом Modbus

Уровень полноты безопасности SIL 2

Сертифицированы следующие модели и коммерческие коды:

Модель Коммерческий код
IFL12MCN IMDIFL12MCN

Область применения

Сертификация устройства и дополнительного оборудования (адаптеры напряжения) действительна, если установка и подключение системы выполнены в соответствии с приведенным описанием.

Настройка устройства

Для соответствия требованиям стандартов функциональной безопасности устройство должно быть сконфигурировано с использованием следующих параметров, доступных через Меню > Параметры > Конфиг. В-В:

Параметр Описание Значение
Ins. Al. Relay Сигнальное реле пробоя изоляции FS
Ack. Al. Relay Разрешить перелючение реле при подтверждении сигнала ВЫКЛ
Тест с реле Переключение реле во время запускаемого вручную автотестирования ВЫКЛ

Для получения дополнительной информации об этих параметрах см. Конфигурация В-В.

Установите следующие значения регистров с помощью интерфейса Modbus:

Параметры

Адрес Регистр ЧТ/ЗАП Единица Тип Диапазон Описание
десят. шестнадц. десят. шестнадц.
1102 44E 1103 44F ЧТ Uint16 Статус сигнала устройства
  • Бит 1...12 - Статус канала для каналов с 1 по 12 соответственно

    Бит используется для перевода соответствующего канала в одно из следующих состояний

    • Активный сигнал

    • Сигнал подтвержден

    • Отсоединение тороида

    • Первое измерение

    • Ошибка канала

  • Бит 13 - Ошибка системы

    Этот бит используется для установки следующих состояний:

    • Недоступен сигнал напряжения

    • Отсоединение тороида

    • Отсутствие тороида

  • Бит 14 - Ошибка устройства

    Этот бит используется для установки состояния «Отказ устройства».

1103 44F 1104 450 ЧТ Uint16 Дополнение к статусу сигнала устройства
1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 ЧТ Uint32 0...0XFFFFFFFF Счетчик состояний

Для получения дополнительной информации об этих регистрах см. Таблица регистров Modbus.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.