7RU02-0421-03

Обзор устройства

Устройство представляет собой цифровой прибор для обнаружения места пробоя изоляции (IFL) для низковольтных незаземленных электрических систем. Прибор контроля изоляции (IMD) должен быть также подключен к незаземленной системе, к которой подключено устройство. Данное устройство совместно с прибором контроля изоляции IMD обнаруживает первый пробой и выдает аварийно-предупредительный сигнал.

IMD осуществляет контроль сопротивления изоляции системы путем инжекции сигнала. Данная методика используется для всех типов электрических систем: переменного тока, постоянного тока, комбинированных, с выпрямителем, с частотным преобразователем скорости и т. п. Устройство подключается к каналам системы при помощи тороида. Устройство использует инжектируемый сигнал от IMD для контроля сопротивления изоляции цепей отдельных каналов. При снижении сопротивления изоляции одного или нескольких контролируемых каналов ниже заданного порогового значения устройство сигнализирует о данной ситуации и идентифицирует каналы, где произошел пробой изоляции. Устройство также выводит значения сопротивления изоляции каналов, которые используются для более точного контроля отдельных каналов в рамках системы в целях профилактического обслуживания.

Устройство предлагает следующие функции:

  • Обнаружение пробоя изоляции по макс. 12 каналам

  • Быстрый поиск пробоя изоляции (менее 5 сек.)

  • Отдельный режим ввода в эксплуатацию для быстрой проверки правильности установки

  • Автоматическое обнаружение и конфигурирование совместимых тороидов в режиме ввода в эксплуатацию

  • Настраиваемая фильтрация

  • Обнаружение пробоя изоляции в соответствии с заданным пороговым значением

  • Индикация неустановившихся коротких замыканий

  • Реле индикации пробоя изоляции

  • Связь по протоколу Modbus RS-485

  • Настраиваемое имя канала

  • Настраиваемое пороговое значение для каждого канала

  • Настраиваемая временная задержка сигнала о пробое изоляции для каждого канала

  • Отображение значения сопротивления изоляции (R)

  • Отображение емкости утечки (C) и связанного полного сопротивления (импеданса) (Zc)

  • Журнал пробоев изоляции

  • Тенденции сопротивления изоляции

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.