7RU02-0421-03

Изменение имени канала

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Сеть > Имя канала.
    Отобразится экран ИМЯ КАНАЛА с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.
  2. Выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы изменить имя канала 1, нажмите кнопку .

    • Чтобы изменить имя других каналов, нажмите кнопку для перехода к требуемому каналу, а затем нажмите кнопку .

    • Чтобы изменить имя для всех каналов, нажмите кнопку , а затем нажмите кнопку .

    Отобразится экран ИМЯ КАНАЛА с именем канала по умолчанию CHANNEL – 1 и выделенным знаком C.

  3. Нажмите кнопку .

    Отобразится экран ИМЯ КАНАЛА, имя канала по умолчанию будет удалено, экран пустой.

    • Чтобы удалить имя канала, см. Удаление имени канала.

    • Чтобы изменить имя канала, нажмите кнопку .

      Отобразится экран ИМЯ КАНАЛА с выделенным пустым знаком.

      Используйте кнопку для перехода к требуемому знаку.

      Примечание: При каждом нажатии кнопки символы прокручиваются в следующей последовательности:
      1. A–Z

      2. a–z

      3. от 0 до 9

      4. Специальные символы (минус (-), наклонная черта (/), процент (%), точка (.), (пробел))

  4. Используйте кнопку для перехода к следующему знаку.
  5. Выполните , чтобы обновить выбранный знак.
  6. Выполните и для других знаков.
  7. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить имя канала.
    Будет отображено сообщение Сохранено.
  8. Нажмите кнопку Esc.
    Отобразится экран ИМЯ КАНАЛА с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.
  9. Выполните – , чтобы изменить имена других каналов.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.