7ES02-0421-03

Umbrales de alarma de aislamiento (Alarma aisl.)

Puede establecer el valor umbral tomando como referencia el nivel de aislamiento de la aplicación que vaya a supervisar.

Los valores permitidos para este parámetro van de 0,2 kΩ a 200 kΩ. El valor predeterminado es 10 kΩ. Este valor puede establecerse para 12 canales, ya sea de forma individual o colectiva.

Cuando se enciende el dispositivo, este recupera los últimos valores umbral de alarma de aislamiento registrados.

Una alarma se desactiva cuando el nivel de aislamiento sube un 20 % por encima del umbral.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.