7ES02-0421-03

Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red de comunicación

Puede utilizar el dispositivo para localizar la alarma de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con el IMD conectado a una red de comunicación.

El IMD se alimenta a través del sistema de alimentación sin conexión a tierra que supervisa. El IMD se conecta a neutro (o a una fase) y a tierra. El dispositivo se conecta a los transformadores toroidales. Los transformadores toroidales se conectan a los canales del sistema.

El IMD supervisa el aislamiento del sistema. El dispositivo localiza el canal en el que se produce el fallo de aislamiento. El IMD y el dispositivo se conectan a un supervisor mediante la comunicación Modbus. Esta aplicación admite las siguientes acciones desde el nivel del supervisor:

  • Pantalla:

    • Estado del producto

    • Alarma de aislamiento en todos los canales (activas y confirmadas)

    • Detalles de los últimos 240 eventos con sus respectivas fechas

    • Valores de R y C para crear tablas o curvas para la supervisión de estos valores durante periodos variables

  • Configuración remota del producto: es posible acceder a todos los ajustes remotamente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.