7ES02-0421-03

ION Setup

ION Setup es una herramienta de configuración y verificación de dispositivos.

ION Setup se comunica con el dispositivo a través de la red y proporciona su configuración básica, la cual puede establecerse mediante la HMI, y también su configuración avanzada, que incluye actualizaciones de firmware y otras funciones.

Consulte ION Setup para obtener la versión más reciente e instrucciones sobre cómo instalar la herramienta y añadir su dispositivo a ella.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.