7ZH02-0423-03

绝缘警报(绝缘警报)和预防性绝缘警报(预防性警报)阈值

可以根据被监控的应用的绝缘等级来设置绝缘警报和预防性绝缘警报阈值。

参数 允许值 默认值
绝缘警报(绝缘警报阈值) 0.04...500 kΩ 1 kΩ
预防性警报(预防性绝缘警报阈值)
  • 1 kΩ...1 MΩ

当设备通电时,它会检索记录的最后一个预防性绝缘警报和绝缘警报阈值。

注: 预防性绝缘警报阈值必须始终高于绝缘警报阈值。

当绝缘等级超过阈值 20% 时,将清除绝缘警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.