7ZH02-0423-03

示例:带两条传入支路和一个耦合器的注入排除

您可以使用排除注入和耦合来监控两条传入支路。

使用带常开 (NO) 辅助触点的断路器:

使用带具有常闭 (NC) 辅助触点的断路器:

条件 结果

耦合关闭

这同样适用于具有两条传入支路的注入排除的示例。请参阅示例:带两条传入支路的注入排除以了解带有两个传入支路的注入排除的示例。

耦合开启时:

  • D1 闭合,且

  • D2 闭合

两个设备都处于活动状态:

  • 1 号设备监控系统 1 的绝缘,

  • 2 号设备监控系统 2 的绝缘。

满足以下三个条件时,必须禁止 2 号设备:

  • D1 闭合

  • D2 闭合

  • 耦合关闭

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.