7ZH02-0423-03

日期和时间(TI081 格式)

以下结构用于通过 Modbus 协议交换日期时间信息。

日期/时间编码为 8 个字节,如下所示:

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 字
0 0 0 0 0 0 0 0 R4 是 是 是 是 是 是 是 字 1
0 0 0 0 M M M M WD WD WD D D D D D 字 2
SU 0 0 H H H H H iV 0 mn mn mn mn mn mn 字 3
毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 字 4
  • R4:保留位(由 IEC870-5-4 保留),设置为 0

  • Y - 年

    • 1 个字节

    • 值范围 0...127 (2000 年 1 月 1 日至 2127 年 12 月 31 日)

  • M - 月

    • 1 个字节

    • 值范围 1...12

  • D - 日

    • 1 个字节

    • 值范围 1...31

  • H - 时

    • 1 个字节

    • 值范围 0...23

  • mn - 分

    • 1 个字节

    • 值范围 0...59

  • ms - 毫秒

    • 2 个字节

    • 值范围 0...59999

以下字段是 CP56Time2a 标准中的字段,被视为可选字段:

  • WD - 星期

    • 如果不使用则设置为 0(1 = 星期日,2 = 星期一...)

    • 值范围 1...7

  • SU - 夏令时

    • 如果不使用则设置为 0(0 = 标准时,1 = 夏令时)

    • 值范围 0...1

  • iV - 验证结构中的信息

    • 如果不使用则设置为 0(0 = 有效,1 = 无效或未在系统中同步)

    • 值范围 0...1

此信息以二进制形式编码。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.