7ZH02-0423-03

预防性警报继电器映射模式的应用示例

当设备未正常运行时,系统应通过使用禁用注入输入管理排除来自动切换到另一个设备。请参阅禁用注入输入(抑制输入)以了解更多信息。

将预防性绝缘警报继电器设置为映射模式,然后串联继电器,以创建逻辑“与”功能。建议将绝缘警报继电器配置为故障防护模式,并在 (NC/C) 中对两个继电器进行接线。在这种情况下,逻辑功能仅在设备未正常运行或断电或处于特殊状态时才返回 true。

以下接线图是在标准模式下接线的设备的示例:

模式 输入 状态
无故障 预防性警报 报警 未正常运行的产品 无电源
标准 PLC 1 1 1 1 0 0
标准 PLC 2 1 1 0 0 1

以下接线图是在故障防护模式下接线的设备的示例:

模式 输入 状态
无故障 预防性警报 报警 未正常运行的产品 无电源
故障保护 PLC 1 0 0 0 1 1
故障保护 PLC 2 0 0 1 1 1

ALARM=(RelayState:ON) || ((StatusInput:CLOSED) & (RelayState:OFF))

  • 当两个 PLC 输入都为逻辑 1 时,将检测到绝缘警报。

  • 当 PLC 输入 1 为逻辑 0 时检测到产品故障。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.