7ZH02-0423-03

应答抑制(应答抑制

您可以配置禁用注入输入,以在禁用注入时激活绝缘警报继电器。这对于在 UL-FS 型环境中获得注入状态的支路(确认)至关重要。

此参数允许的值为。默认值为

要将应答抑制信号设置为“开”,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置 > 应答抑制 >

要将应答抑制信号为“关”,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置 > 应答抑制 >

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.