7ZH02-0423-03

禁用注入输入(抑制输入

设备将几种专有的低频电压组合注入系统。在具有多个传入支路的系统中,根据断路器位置,必须有不超过一个设备注入系统。抑制注入通过设备的抑制输入状态进行管理,可以将其连接到断路器的辅助触点。

您可以将禁用注入输入配置为使用常开或常闭触点,如下所示:

值或触点类型 激活注入的触点状态为... 取消激活注入的触点状态为...
常开(默认值)
常闭
被忽略 被忽略

您可以将此参数值设置为。在这种模式下,电气输入状态将被忽略,但排除管理仍可通过 Modbus 通信完成。请参阅Modbus 功能以了解 Modbus 的功能。这在符合功能安全标准的环境中特别有用。请参阅安全标准合规要求以了解有关功能安全标准合规性的更多信息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.