7ZH02-0423-03

注入

适用于 IM400THRN

您可以设置在监控的电力系统和地面之间注入的测量电压和测量电流的水平。

此参数有四个设置:

测量电流值
20V(默认) < 0.469 mA 直流
40V < 0.94 mA 直流
60V < 1.56 mA 直流
80V < 2.48 mA 直流

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.