7ZH02-0423-03

重置

您可以复位日志和趋势。此外,您可以执行出厂复位。

可以通过选择菜单 > 设置 > 复位访问设备的复位参数。

复位参数包括复位日志复位趋势出厂复位

复位日志或趋势后,现有日志或趋势信息将被擦除,但设置参数值保持不变。执行出厂复位后,设置参数值复位为默认值。

设置参数、其默认值和允许值的完整列表为:

下表已预填。在进行任何内容更改之前请检查行预填内容。
参数 默认值 允许值
绝缘报警 1 kΩ 0.04…500 kΩ
绝缘警报延迟 0 秒 0 秒...120 分钟
预防性报警
  • 1 kΩ...1 MΩ
预防性警报流出 0 秒 0 秒...120 分钟
断开注入连接
应用

IM400N电路

IM400THRNTHR

IM400N

  • 电路

  • 控制电路

IM400THRNTHR

过滤

IM400N40 秒

IM400THRN20 秒

IM400N

  • 4 秒

  • 40 秒

  • 400 秒

IM400THRN

  • 2 秒

  • 20 秒

  • 200 秒

故障定位 *

报警

  • 预防性警报

  • 报警

  • IFL

电压适配器

IM400N

IM400THRNP1N

IM400N

  • VA2

  • PHT1000

  • HV1700

IM400THRN

  • P1N

频率 *

50 Hz

  • 50 Hz

  • DC

  • 400 Hz

  • 60 Hz

高阻抗接地

  • 0.1....2 MΩ

注入 *

20V

  • 20V

  • 40V

  • 60V

  • 80V

原边直流电阻 *

0 kΩ

0....50 kΩ

互感器数量 *

0

  • 0

  • 1

  • 3

绝缘警报继电器 故障保护
  • 标准

  • 故障保护

预防性警报继电器 故障保护
  • 标准

  • 故障保护

  • 映射

抑制输入 常开
  • 常开

  • 常闭

确认抑制
确认警报继电器
更正故障信号
测试继电器
抑制类型 内部
  • 内部

  • 外部

地址 1 1...247
自动配置
波特率 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

奇偶
修改密码 0000 0000...9999
激活(密码)
对比度 50% 10...100%
背光 100% 10...100%
屏保程序

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.