7ZH02-0423-03

自动测试概述

设备在启动时执行一系列自动检测,然后在运行期间定期执行,以检测其内部和外部电路中的任何潜在故障。

设备的自动测试功能测试:

  • 产品:指示灯、内部电子设备。

  • 测量链、绝缘警报继电器和预防性绝缘警报继电器。

触发自动检测:

  • 任何时候手动按下其中一个系统绝缘监控屏幕中的 T 上下文菜单按钮。

  • 自动:

    设备启动时(通电或复位)

    每 5 小时一次(设备检测到绝缘故障的情况除外,与警报是否处于活动、已确认还是瞬时状态无关)。

    退出禁用注入状态后再次激活注入时。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.