7FR02-0423-03

Détection d’injection déconnectée

L’appareil affiche un message s’il ne détecte pas un signal d’injection.

Si le circuit d’injection de l’appareil est interrompu, l’écran affiche le message et se met à clignoter :

Par défaut, le paramètre de détection d’injection déconnectée est activé (paramètre Déconnex. Inj. est réglé sur ON).

Lors de l’installation et de la mise en service de l’unité et du tableau électrique, avant de raccorder l’équipement au réseau électrique, réglez le paramètre Déconnex. Inj. sur OFF pour éviter l’affichage du message.

En fonction des exigences du réseau électrique ou de l’application, pendant la mise en service finale, vous devrez peut-être réactiver le paramètre de détection d’injection déconnectée (Réglages > Alarme Isol. > Déconnex. Inj. réglé sur ON). L’appareil surveille donc constamment pendant le fonctionnement et signale tout problème de connexion d’injection ou de câblage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.