7FR02-0423-03

Relais d’alarme d’isolement (Relais Al. Isol.)

Vous pouvez définir le mode du relais d’alarme d’isolement selon l’état de l’isolement.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont FS et Std. La valeur par défaut est FS.

NOTE: L’activation et la désactivation du relais d’alarme d’isolement préventive et du relais d’alarme d’isolement s’appuient sur la configuration par défaut suivante selon le mode configuré. L’appareil permet l’attribution de divers états aux différents relais (relais d’alarme d’isolement préventive et relais d’alarme d’isolement). Voir Attribution relais.

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode de sécurité intrinsèque (failsafe) FS :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Première mesure

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur OFF). (Voir Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)).

    • Signal de défaut d’isolement corrigé : le relais de défaut d’isolement bascule pendant 3 secondes lorsqu’un défaut d’isolement est détecté, acquitté puis corrigé dans le système. (Voir Signal de défaut d’isolement corrigé (Signal Déf. Corr.)).

    • Lorsque vous déclenchez un autotest avec relais, le relais bascule pendant 3 secondes. (Voir Test avec relais (Test av. Relais))

    • L’injection est inhibée (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Inhib. est réglé sur ON).

      (Voir Acquittement inhibition (Acq. inhib.)).
    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

    • Erreur produit

      NOTE: Échec de l’autotest identifié comme une erreur produit.
    • Erreur système

      NOTE:

      Les états suivants sont identifiés comme des erreurs système :

      • Injection déconnectée

      • Surtension

      • Capacitance excessive

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode standard (Std.) :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur OFF). (Voir Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)).

    • Signal de défaut d’isolement corrigé : le relais de défaut d’isolement bascule pendant 3 secondes lorsqu’un défaut d’isolement est détecté, acquitté puis corrigé dans le système. (Voir Signal de défaut d’isolement corrigé (Signal Déf. Corr.)).

    • Lorsque vous déclenchez un autotest avec relais, le relais bascule pendant 3 secondes. (Voir Test avec relais (Test av. Relais))

    • L’injection est inhibée (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Inhib. est réglé sur ON.) (Voir Acquittement inhibition (Acq. inhib.).)

    • Erreur produit

      NOTE: Échec de l’autotest identifié comme une erreur produit.
    • Erreur système

      NOTE:

      Les états suivants sont identifiés comme des erreurs système :

      • Injection déconnectée

      • Surtension

      • Capacitance excessive

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Première mesure

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur ON). (Voir Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)).

    • Un défaut transitoire est détecté.

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.