7FR02-0423-03

Exemple d’application : Surveillance de l’isolement d’un réseau électrique non mis à la terre connecté à un réseau de communication

Vous pouvez utiliser un IMD pour surveiller un réseau électrique non mis à la terre et fournir des fonctionnalités distantes d’affichage et de configuration.

Un réseau électrique non mis à la terre est un réseau comportant un transformateur dont le neutre n’est pas relié à la terre.

Lorsque l’IMD est lié au superviseur par une liaison Modbus, les actions suivantes sont disponibles :

  • Afficheur : L’état du produit, l’état de l’alarme d’isolement (actif, inactif, acquitté), l’état de l’alarme d’isolement préventive, les détails des derniers 30 événements horodatés, les valeurs de R et C permettant de créer des tableaux ou des courbes afin de surveiller ces valeurs au cours de périodes de durée variable.

  • Configuration à distance du produit. Tous les réglages sont accessibles à distance, à l’exception des paramètres Modbus.

NOTE: L’utilisation d’une passerelle Ethernet vous permet d’utiliser un réseau Ethernet existant.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.