7FR02-0423-03

Exemples d’application des modes de mise en miroir des relais d’alarme préventive

Lorsque l’appareil est hors service, le système doit passer automatiquement à un autre appareil via la gestion des exclusions à l’aide de l’entrée d’inhibition d’injection. Voir Entrée d’inhibition de l’injection (Entrée Inhib.) pour plus d’informations sur l’entrée d’inhibition de l’injection.

Réglez le relais d’alarme d’isolement préventive en mode miroir et câblez les relais en série pour créer une fonction logique AND. Il est conseillé de configurer le relais d’alarme d’isolement en mode sécurité intrinsèque et de câbler les deux relais en (NF/F). Dans ce cas, la fonction logique ne renvoie vrai que lorsque l’appareil est hors service ou hors tension, ou lorsqu’un état spécial est actif.

Le schéma de câblage suivant est un exemple d’appareil câblé en mode standard :

Mode Input State
Aucun défaut Alarme préventive Alarm Produit inopérant Hors tension
Standard PLC 1 1 1 1 0 0
Standard PLC 2 1 1 0 0 1

Le schéma de câblage suivant est un exemple d’appareil câblé en mode sécurité intrinsèque :

Mode Input State
Aucun défaut Alarme préventive Alarm Produit inopérant Hors tension
Sécurité intrinsèque PLC 1 0 0 0 1 1
Sécurité intrinsèque PLC 2 0 0 1 1 1

ALARME=(ÉtatRelais:OUI) ||| ((EntréeÉtat:FERMÉE) & (ÉtatRelais:NON))

  • Une alarme d’isolement est détectée lorsque les deux entrées de l’automate programmable sont à la valeur logique 1.

  • Une défaillance du produit est détectée lorsque l’entrée 1 de l'automate a la valeur logique 0.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.