7FR02-0423-03

Acquittement inhibition (Acq. inhib.)

Vous pouvez configurer l’entrée de l’acquittement d’inhibition pour activer le relais d’alarme d’isolement lorsque l’injection est désactivée. Ceci est crucial dans un environnement de type UL-FS pour obtenir un retour (acquittement) du statut d’injection.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont ON et OFF. La valeur par défaut est OFF.

Pour fixer l’acquittement du signal d’inhibition, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S > Acq. inhib. > ON.

Pour fixer l’acquittement du signal d’inhibition OFF, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Inhib. > OFF.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.