7FR02-0423-03

Injection déconnectée (Déconnex. Inj.)

Vous pouvez détecter une résistance d’isolement élevée dans le réseau et détecter les déconnexions.

L’appareil détecte une résistance d’isolement élevée dans le réseau et détecte les déconnexions suivantes :

  • Fil d’injection

  • Fil de mise à la terre

  • Entre l’appareil et l’adaptateur de tension IM400-1700

  • Entre l’appareil et l’adaptateur de tension PHT1000

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont OFF et ON. La valeur par défaut est OFF.

NOTE:

Sur les petits réseaux sans charge ni transformateur, où le niveau d’isolement est élevé, ou lors d’une mise en service sans charge ni transformateur, il est conseillé de régler le paramètre sur OFF.

La détection de déconnexion entre l’appareil et les adaptateurs de tension IM400-1700 ou PHT1000 est toujours active et ne dépend pas de la valeur du paramètre.

Si l’injection se déconnecte, l’appareil affiche DÉCONNEXION INJECTION DÉTECTÉE et le voyant d’état du produit s’allume. Voir Écrans d’état spéciaux pour l’affichage sur l’appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.