7FR02-0423-03

Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)

Vous pouvez régler l’acquittement du relais d’alarme d’isolement suivant l’utilisation des charges connectées au relais.

Lorsque les relais sont connectées à des charges (par exemple des avertisseurs sonores ou lumineux), il est conseillé d’éteindre ces appareils de signalisation externes avant que le niveau d’isolement ne revienne au-dessus des seuils configurés. Il faut pour cela appuyer sur le bouton d’acquittement pendant l’état d’alarme d’isolement.

Dans certaines configurations de réseau, il est nécessaire d’empêcher ce type d’acquittement pour ne déclencher à nouveau les relais que lorsque le niveau d’isolement dépasse les seuils configurés. Il faut pour cela modifier le paramètre correspondant.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont ON et OFF. La valeur par défaut est ON.

Pour activer l’acquittement du relais d’alarme, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. > ON.

Pour désactiver l’acquittement du relais d’alarme, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. > OFF.

L’appareil surveille l’isolement du réseau électrique non mis à la terre conformément au chronogramme suivant :

Acquittement du relais d’alarme activé

0 Une diminution de l’isolement est détecté dans le système. La résistance d’isolement baisse sous le seuil d’alarme d’isolement préventive. Le relais de l’alarme d’isolement préventive s’enclenche et le témoin lumineux d’alarme d’isolement préventive s’allume.
1 Un défaut d’isolement est détecté dans le système.
2 Une fois que T s’est écoulé (temporisation d’alarme d’isolement), l’appareil passe à l’état d’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement se déclenche et le témoin d’alarme s’allume.
3 Appuyez sur le bouton pour acquitter l’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement et le relais d’alarme d’isolement préventive retournent tous deux à leur état initial.
4 Le défaut d’isolement est corrigé. Le témoin d’alarme s’éteint. L’appareil revient à l’état normal.

Acquittement du relais d’alarme désactivé

0 Une diminution de l’isolement est détecté dans le système. La résistance d’isolement baisse sous le seuil d’alarme d’isolement préventive. Le relais de l’alarme d’isolement préventive s’enclenche et le témoin lumineux d’alarme d’isolement préventive s’allume.
1 Un défaut d’isolement est détecté dans le système.
2 Une fois que T s’est écoulé (temporisation d’alarme d’isolement), l’appareil passe à l’état d’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement se déclenche et le témoin d’alarme s’allume.
3 Appuyez sur le bouton pour acquitter l’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement et le relais d’alarme d’isolement préventive retournent tous deux à leur état initial.
4 Le défaut d’isolement est corrigé. Le témoin d’alarme s’éteint. L’appareil revient à l’état normal.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.